This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010上的唤醒引脚用法

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/609116/tpl5010-wake-pin-usage-on-tpl5010

部件号:TPL5010

 在TPL5010 数据表中,它表示:

'完成针脚由 µC驱动,以表示唤醒信号处理成功。  TPL5010 可识别A

有效的完成信号作为低到高的转换; 如果在时间间隔内收到两个或多个完成信号,

仅处理第一个完成信号。"

我们不能在Done (完成)线上使用至少是唤醒信号频率两倍的脉冲频率,从而确保在不读取唤醒信号的情况下始终熄灭重置信号? 这样,通过忽略唤醒信号,TPL5010只能与来自UC的一个GPIO一起使用。 如果不需要TPL5010来唤醒设备,而只需要将其作为监视程序计时器,则此功能特别有用。

我知道这不是预期的设计,但这一想法似乎非常有效,特别是我们没有发现TI的任何只具有完成信号的监视程序。

最佳,

Nizar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nizar:

    是的,这应该可以接受。 只需注意,一旦识别完成的脉冲,唤醒脉冲将被拉低,因此,如果在唤醒高时出现完成的上升边缘,唤醒将在20毫秒的正常最长时间之前被拉低。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    感谢您的回答。 在这种情况下,唤醒引脚是否可以保持未连接? 还是最好使用电阻器将其拉低? 如果是,是否有任何建议的电阻值(通常我根据引脚内外的电流泄漏来计算电阻)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nizar:

    我看到您在另一个线程中找到了此答案,此处重复此答案以供参考:

    唤醒是一种推拉式操作,因此您可以保持其未连接,这样您就可以最大限度地减少消耗。 如果您不喜欢浮动引脚,请通过一个10千欧的电阻器将其连接至GND。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!