请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.0301万 主题: XIO2001中讨论的其他部件
你(们)好
我的客户采用 了LMK0.0301万 来输出 XIO2001的REF CLK。 输出格式为HCSL,电流VPP为1.6V,最大大于1.2V 如果我们将R320/R321调整为27欧姆,使Vpp电压小于1.2V,则LMK0.0301万是否适合此变化? 谢谢!
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户采用 了LMK0.0301万 来输出 XIO2001的REF CLK。 输出格式为HCSL,电流VPP为1.6V,最大大于1.2V 如果我们将R320/R321调整为27欧姆,使Vpp电压小于1.2V,则LMK0.0301万是否适合此变化? 谢谢!
David