This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0301万:HCSL输出

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/607213/lmk00301-hcsl-output

部件号:LMK0.0301万
主题: XIO2001中讨论的其他部件

你(们)好

我的客户采用 了LMK0.0301万 来输出 XIO2001的REF CLK。 输出格式为HCSL,电流VPP为1.6V,最大大于1.2V 如果我们将R320/R321调整为27欧姆,使Vpp电压小于1.2V,则LMK0.0301万是否适合此变化? 谢谢!

 此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    33R和49R电阻器位于布局中的什么位置?  R系列是否靠近驱动器或负载?  分流器R是否靠近驾驶员或负载?  并联电阻器应提供源或负载端接,以匹配印刷电路板跟踪阻抗。  轨迹阻抗是85欧姆差,100欧姆差还是其他?

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan

    39R和49R均位于LMK0.0301万附近。 印刷电路板跟踪为100欧姆差阻抗。 将49R更改为27R后,测试波形(测试点在XIO2001处)如下所示。 客户可以接受此波形。 那么使用27R替换49R是否有任何风险? 谢谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这没有问题。  信号完整性良好。

    此致,
    艾伦