请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:CDCE925, CDCE6.2005万, CDCM6208, LMK0.3318万您好,
我需要具有4个输出的时钟发生器,这些输出具有不同的输出,例如(3个200MHz数和一个125MHz数)。
是否有任何器件已为此类输出预先编程或可通过I2C编程。
此致,
尼宾达斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我需要具有4个输出的时钟发生器,这些输出具有不同的输出,例如(3个200MHz数和一个125MHz数)。
是否有任何器件已为此类输出预先编程或可通过I2C编程。
此致,
尼宾达斯
你好,尼宾
抖动要求是什么? CDCE925可以支持您的要求。 也可以使用 www.ti.com上的WEBENCHDesigner