您好,
我们尝试使用差分输出提高LMX2581的SNR。 此项目使用的载波频率约为70 MHz和323 MHz,数字PWR设置为5至30。
在附件中,您将找到测量的SNR的图片。 我应用了30nH电感器->Z,在该设置下,大约50ohm (2*PI*f*L),OUTX_PWR =30,Freq.=322.9875MHZ。 结果:SNR = 68.16 dB。
在n´t的测试中,我已经在上拉后应用了Balun,但这对SNR没有任何相关影响。 使用感应匹配时,结果甚至比不使用Balun时更差。
我计划将51R上拉电阻的给定值提高到100欧姆。 我假设结果是100欧姆的强制阻抗。 为了将阻抗匹配回50欧姆,我想使用具有相应阻抗比的平衡变压器。 在本例中,100欧姆的电阻为2:1。
我对此提出的问题:
- 您会为此类应用推荐哪个阻抗值,或者哪个值完全适合LMX2581?
- 根据LMX2581数据表第21页,使用电感器时相对噪声基准更好。 我应该使用电感器而不是电阻器吗? 如果是,您是否知道我的错误是使用平衡变压器? 可能是它的设计类型? 数据表: https://ww2.minicircuits.com/pdfs/TC1-1-13MG2+.pdf
- 您建议使用哪种方法来提高合成器的SNR? 您是否有使用运算放大器(即仪表放大器)的经验?
- 您能告诉我差分输出的S参数吗? 所以我可以计算匹配的阻抗。
提前感谢
Adrian