This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:使用CDCE6.2005万时,SMART Mux输出的频率不正确

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/621325/cdce62005-smart-mux-not-outputting-the-correct-frequency-with-cdce62005

部件号:CDCE6.2005万

大家好,

我已经尝试让CDCE6.2005万运行几个星期了。 问题似乎如下所示:

我可以将主要和次要输入直接传递到输出,没有任何问题(AUX输入未连接)。

当我尝试将Smart Mux传递到输出时,会发生以下三种情况之一:

  1. 根本没有输出
  2. 输出端的直流电压恒定
  3. 输出时的方波极不稳定(当我将输出分频器设置为/10时,将会有一个频率为~250MHz的稳定方波)

重置设备时,这将会改变,但在其他情况下,这是一种稳定的情况。

我已附加了一个示例配置文件,但我尝试了Smart Mux的不同设置,所有设置都显示相同的行为。

寄存器
0	EB16.032万
1	EB16.0321万
221400102	
368400303	
468400314	
538604	EC5
6	84C52B66
7	FD88.7657万
880001808	

端口
0	DD
1	FF
2	DF
3	F9

输入
PRI	10
SEC	10
AUX	0

外部组件
C4	1
R4	1
C5	1 

因此,没有PLL锁定,VCO不输出有用的内容。

我在几块板上尝试过这种方法,它们都表现出相同的行为。

我注意到的另一件事:当我发送一个READ命令给register N时,回复总是针对register N/2,所以我必须将寄存器号码向左移动一位。 例如,要获得寄存器#1,我必须发送的命令是0x0.0002万E,而不是数据表中所述的0x0.0001万E。

以下是读取命令的前几位(蓝色代表CLK,绿色代表MOSI,红色代表Miso):

这是响应的前几位:

如果您有任何疑问,请随时与我联系。

此致,感谢您的帮助,

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    只是想让您了解最新信息-我正在研究此问题,但我需要更多时间。 我将在下周向您发送更新。

    感谢您的耐心等待,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    我刚刚找到了错误的原因:

    我们没有将任何东西连接到VCC_AUXIN和VCC_AUXOUT引脚,因为我们假定,如果没有使用AUX IN和AUX OUT,则不需要这样做。 与数据表中所述相反,这些引脚还为智能mux和内部电路的其他部件提供电源。 如果是这种情况,则应在数据表中更改。

    此致,

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    我很高兴你能够解决这个问题。 我要指出,数据表中需要作出这一澄清,以便在下一个修订版发布时对其进行更新。

    此致,

    -Tim