大家好,
我已经尝试让CDCE6.2005万运行几个星期了。 问题似乎如下所示:
我可以将主要和次要输入直接传递到输出,没有任何问题(AUX输入未连接)。
当我尝试将Smart Mux传递到输出时,会发生以下三种情况之一:
- 根本没有输出
- 输出端的直流电压恒定
- 输出时的方波极不稳定(当我将输出分频器设置为/10时,将会有一个频率为~250MHz的稳定方波)
重置设备时,这将会改变,但在其他情况下,这是一种稳定的情况。
我已附加了一个示例配置文件,但我尝试了Smart Mux的不同设置,所有设置都显示相同的行为。
寄存器 0 EB16.032万 1 EB16.0321万 221400102 368400303 468400314 538604 EC5 6 84C52B66 7 FD88.7657万 880001808 端口 0 DD 1 FF 2 DF 3 F9 输入 PRI 10 SEC 10 AUX 0 外部组件 C4 1 R4 1 C5 1
因此,没有PLL锁定,VCO不输出有用的内容。
我在几块板上尝试过这种方法,它们都表现出相同的行为。
我注意到的另一件事:当我发送一个READ命令给register N时,回复总是针对register N/2,所以我必须将寄存器号码向左移动一位。 例如,要获得寄存器#1,我必须发送的命令是0x0.0002万E,而不是数据表中所述的0x0.0001万E。
以下是读取命令的前几位(蓝色代表CLK,绿色代表MOSI,红色代表Miso):
这是响应的前几位:
如果您有任何疑问,请随时与我联系。
此致,感谢您的帮助,
丹尼尔