This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2002万:关于泄漏电流的问题

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/617285/bq32002-question-about-leakage-current

部件号:BQ3.2002万

您好,

我的问题是关于TI的BQ3.2002万。

蓄电池制造商一直在要求提供与其使用寿命相关的泄漏电流。

选择VCC和VBACK的自动备份交换块的结构是什么?

另外,当使用VCC时,请告知我们VBACK处的泄漏电流。

它可能是二极管或FET,但数据表中没有内容。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Yang:

    感谢您与我们联系。 已为您的请求指派了工程师。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    请参阅第7.3 .2节。 'Vback Switchover (Vback切换)'(第9页),了解有关备用开关工作方式的信息。 章节6.7。 当设备在Vcc和Vback之间切换时,显示Vback处泄漏电流的图表的'典型特性'(第6页)。

    我不确定备用交换机的结构,但我会通知工程师作出响应。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS,您好!

    遗憾的是,除了数据表7.3 .2节中提供的说明外,我无法找到有关备份交换机结构的更多详细信息。

    此致,

    -Tim