This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571锁定时间?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/618725/lmx2571-lmx2571-lock-time

部件号:LMX2571

鹿。

客户目前正在查看LMX2571,并正在使用TI PLL模拟工具。

客户使用的外部VCO范围为330 MHz至440 MHz,Kvco 20 MHz / V

lmx 2571设置值为参考时钟50.4MHz,PDF 4.2MHz,充电泵0.625mA。

回路带宽1kHz设置。

在工具中以1kHz应用时,它显示为实际1.23kHz。

工作频率范围为350 MHz至420 MHz。

当应用LMX2571外部VCO时,锁定时间2.72 ms结果。

是否应用了快速锁定和切换电路?

如果是未应用状态的结果,锁闭时间如何改善?

当应用快速锁定/开关电路时,必须确定锁定时间(条件在稳定频率100 Hz内)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,
    锁定时间模拟基于理论计算,不包括快速锁定。 事实上,由于循环打滑问题(环路带宽比FPD小得多),我预计实际锁定时间应比2.7毫秒长。
    如果您所需的环路带宽约为2kHz,我认为无论是否有事实锁定,我们都不能使锁定时间短于2ms。
    但是,如果您在2个固定频率之间切换,您可以考虑将其置于双工模式。 在这种情况下,锁定时间可能小于2毫秒。 有关详细信息,请参阅数据表部分8.1 .................................................................5。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我需要确保我的想法正确。

    TI LMX2571数据表的第8.2 2节(PLL双工模式)中回复内容的双工模式是否是?

    在双工模式下的8.2 3部分结构中,F1的频率使用外部VCO (回路带宽为1 kHz),而使用内部频率(回路带宽为100 kHz)的结构在时间<2毫秒时具有固定的F2频率,是否可以认为无法显示?

    另外,您是否认为在使用F1 (使用外部VCO)和F2 (使用内部VCO)的结构中,8.1 5部分中的快速锁定开关电路是不必要的?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    快速锁定原理在8.1 5中描述,而8.2 2中举例说明。
    在8.2 .3中,我们称为这种混合模式。 F1使用外部VCO,而F2使用内部VCO。 从内部VCO切换至外部VCO较慢,因为LBW在外部VCO中较小。 但是,从外部VCO切换到内部VCO非常快,如图81所示,它是56µs。
    如果F1和F2都使用外部VCO,则使用8.1 5中的开关。