This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:起动负电压

Guru**** 2543170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/620271/lmk03328-the-negative-voltage-of-start-up

部件号:LMK0.3328万

大家好。

我测量  了启动时间(我将输出频率设置写入EEPROM。),因此请检查我所附的文件。

输出频率前有负电压脉冲。
负脉冲是什么? 请告诉我 原因。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是预料之中的。 EEPROM加载寄存器后,在短时间内PLL被锁定。 在PLL尚未锁定时,可以通过寄存器设置将输出自动静音并静音至低级别(或其他级别)。 如果需要,可以在寄存器和EEPROM中更改自动静音和静音级别(电压)设置。 有关详细信息,请参阅数据表中的AUTO_MUTE和MUE_LVL说明。

    此致,
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan San

    感谢您的支持。

    很抱歉,我没有附加文件...
    您对所附波形的状态是否按预期进行评论?

    此致,
    Sho



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是由于打开了输出缓冲区的电源造成的。 它是否会给您带来任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan San

    感谢您的支持。

    我明白了,这不是问题。

    抱歉,我还有一个问题。
    请告诉我EEPROM加载配置的时间。
    它是否与负脉冲产生时间相同?


    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当VDD达到大约2.8V且PDN引脚为逻辑高电压时,它在大约1毫秒内,这大约是负脉冲发生的地方。