请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 您好~
fcal_clk=输入参考时钟/(2^cal_clk_div) 和 fcal=(输入参考时钟x osc_doubler)/(2^cal_clk_div), 哪个方程式是正确的?
因为 我们只使用的OCXO的频率 是100Mhz,我们需要大约 40US的快速锁定时间,所以我们希望 cal_clk的频率 能达到200MHz。
如果 fcal_clk=输入参考时钟/(2^cal_clk_div) 而不是后者,我们该怎么办?
是否可以使用 频率乘法器?lmx2594的相位值是否会更差(20lgN(db)≈6dB)? 或者,对于PLL的影响,它将优于6dB。
谢谢!
Yun。