This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:校准时钟问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/619593/lmx2594-the-question-of-calibration-clock

部件号:LMX2594

您好~

fcal_clk=输入参考时钟/(2^cal_clk_div)  和  fcal=(输入参考时钟x osc_doubler)/(2^cal_clk_div), 哪个方程式是正确的?

因为 我们只使用的OCXO的频率 是100Mhz,我们需要大约 40US的快速锁定时间,所以我们希望 cal_clk的频率 能达到200MHz。

如果  fcal_clk=输入参考时钟/(2^cal_clk_div) 而不是后者,我们该怎么办?  

是否可以使用 频率乘法器?lmx2594的相位值是否会更差(20lgN(db)≈6dB)? 或者,对于PLL的影响,它将优于6dB。

谢谢!

Yun。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yun,
    VCO校准速度基于FCAL_clk。
    要获得最短的校准时间,需要部分或完全辅助。 有关详细信息,请参阅7.3 .6.1 部分的数据表。