Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555, NE555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:NE555 主题中讨论的其他部件:LMC555, TLC555,
您好,
我为TI的项目选择了NE555PSR。 主要用于生成12V,90 KHz频率输出,工作周期81.21。
为了达到上述条件,我使用了Ra=10K (1 % 公差),Rb=3.01K (1 % 公差) 和C1= 1nF (5 % 公差)。
根据理论计算,输出值为90.075 KHz,占空比81.21 ,包含上述组件值。 但实际上,在电路中,当我验证时,我得到了大约65 KHz的输出频率和大约81的占空比。
我不理解,为什么频率输出从理论值到实际值之间存在如此大的偏差?
请建议我如何实现预期的输出频率。
提前感谢。
DEBPRASAD