请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM555
大家好,
客户机在应用程序上实现LM555。
客户发现PWM波形和占空比与预期相同。
请为这些问题提供帮助吗?
(1) PWM波形问题:波形实际上不是0伏。它有Overshot和Undershot。
(2)责任问题:
客户的要求是F=25K和D=D= 15 % (15 % ;Low: 85 %)。
实际波形显示F=22.45K/ 21.76K,D=关于85 % (高)
请提供您对这些问题的意见。
谢谢!!
谢谢!
SHH