请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 LMX2594数据表相位噪声图解图6至图11。 这些图的充油泵设置是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最佳PLL噪声发生在最高的充油泵增益处。
对于某些器件,PLL性能值和PLL闪烁噪声因充电泵电流较低而降低。 但对于其他设备,不会出现性能下降。
这完全取决于PLL噪音的主导因素。 如果它由充油泵控制,则通常会受到充油泵增益的影响更大。 但如果它 更多地被分隔者所支配,那么就不是那么多了。
在LMX2594中,低充油泵电流的PLL噪声变化是负的,因此低充油泵增益也同样好(或至少在1 dB0内为最高增益。
此致,
Dean