This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:数据表相位噪声图图图6 -图11:电荷泵设置

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/616929/lmx2594-datasheet-phase-noise-plots-figure-6---figure-11-charge-pump-settings

部件号:LMX2594

LMX2594数据表相位噪声图解图6至图11。  这些图的充油泵设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大充油泵设置为15 mA。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    简单地说,您说的是数据表中的这些PN图是在CP达到其最大值15mA时采集的? 我是否可以假设当CP达到最大值时,始终可以实现最佳PN性能?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最佳PLL噪声发生在最高的充油泵增益处。

    对于某些器件,PLL性能值和PLL闪烁噪声因充电泵电流较低而降低。  但对于其他设备,不会出现性能下降。

    这完全取决于PLL噪音的主导因素。  如果它由充油泵控制,则通常会受到充油泵增益的影响更大。  但如果它 更多地被分隔者所支配,那么就不是那么多了。

    在LMX2594中,低充油泵电流的PLL噪声变化是负的,因此低充油泵增益也同样好(或至少在1 dB0内为最高增益。

    此致,

    Dean