This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4821万:0000

Guru**** 1859740 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/616533/lmk04821-0000

部件号:LMK0.4821万
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

我使用3线SPI接口配置LMK0.4821万。

器件在 CLKIN0中接收25MHz信号 ,在OSCIN引脚中接收100MHz VCO信号。

我使用CodeLoader配置LMK...但我没有看到时钟超时,状态LED指示灯熄灭。

我有什么想法可以调试此问题吗?

谢谢!

Dov Alon (Ramon芯片)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dov

    是否可以从代码加载器保存.mac文件并将其发送给我?

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好punnet,我给您发送了. mac文件。请告诉我您已收到该文件。  

    谢谢

    道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lmk0.4821万_5F00_dual_5F00_mode.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dov,

    您提到您使用3线SPI接口。 当我加载.Mac文件时,我看到SPI_3Wire_DIS已勾选。 这意味着3线接口已分解。

    最好的酒店
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dov,

    我看到PLL设置不正确。 PLL1电压峰值为三态,PLL2相位检测器极性设置错误。 我已在附加的Mac文件中更正了它们。 如果仍有问题,请尝试并告知我。

    此致

    普奈特

    e2e.ti.com/.../lmk0.4821万_5F00_dual_5F00_mode_5F00_mod.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们校正了3Wire SPI I/f,并将所有 SYNC_DIS#位更改为1。 请找到Mac文件。 请注意,当我们尝试使用寄存器0X15F设置LED STATUS_LD1 LED时,我们未能设置LED。 此外,我们还检查了SPI的计时范围,它的外观是good.e2e.ti.com/.../lmk0.4821万_5F00_dual_5F00_mode_5F00_sync_5F00_dis_5F00_3wire_5F00_dis.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dov

    我发现此Mac文件的PLL1和2设置也错误。 STATUS_LD1未亮起,因为Status-1的输出格式设置为开路漏极。 请将其更改为推拉。 另请尝试我在之前的帖子中发送给您的Mac文件。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lmk0.4821万_5F00_dual_5F00_mode_5F00_mod_5F00_170810.7zChangedStatus_LD117.081万 Status_LD1和Status_LD2输出格式用于输出反向推拉,并将MUX值更改为逻辑低,但我们仍然无法使LED亮起。 我们仍然卡住。请找到最后一个mod Mac文件