主题中讨论的其他部件: CODELOADER
我使用3线SPI接口配置LMK0.4821万。
器件在 CLKIN0中接收25MHz信号 ,在OSCIN引脚中接收100MHz VCO信号。
我使用CodeLoader配置LMK...但我没有看到时钟超时,状态LED指示灯熄灭。
我有什么想法可以调试此问题吗?
谢谢!
Dov Alon (Ramon芯片)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用3线SPI接口配置LMK0.4821万。
器件在 CLKIN0中接收25MHz信号 ,在OSCIN引脚中接收100MHz VCO信号。
我使用CodeLoader配置LMK...但我没有看到时钟超时,状态LED指示灯熄灭。
我有什么想法可以调试此问题吗?
谢谢!
Dov Alon (Ramon芯片)。
您好,Dov,
我看到PLL设置不正确。 PLL1电压峰值为三态,PLL2相位检测器极性设置错误。 我已在附加的Mac文件中更正了它们。 如果仍有问题,请尝试并告知我。
此致
普奈特
e2e.ti.com/.../lmk0.4821万_5F00_dual_5F00_mode_5F00_mod_5F00_170810.7zChangedStatus_LD117.081万 Status_LD1和Status_LD2输出格式用于输出反向推拉,并将MUX值更改为逻辑低,但我们仍然无法使LED亮起。 我们仍然卡住。请找到最后一个mod Mac文件