This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:两个设备同时增加

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/615541/lmx2492-simultaneous-ramping-of-two-devices

部件号:LMX2492

我有一个使用两个LMX2492设备的应用程序。  一个频率约为8.1 GHz,另一个频率约为9 GHz。  我正在测量两者之间的心搏频率(900 MHz),因为我正在使用斜坡功能。  两个都配置为执行相同的斜坡(相同的长度和增量),这已得到确认。  我注意到,随着渐变带宽增加到大约190 MHz (inc ~ 1550)以上,较高的频率合成器(9 GHz)相对于低频合成器的延迟,心跳频率逐渐降低,直至环绕。  PLL中是否存在会产生此类延迟的频率相关功能?

这似乎很奇怪,因为它们配置为相同的斜坡长度,在相同的时钟上运行并产生相同的斜坡带宽。

谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的David:

    感谢您联系我们;这是一个有趣的问题。

    斜坡功能在相位检测器频率上运行,并在一些步骤中增加分次增量以创建斜坡。 PLL的两个实例中的相位检测器频率是否相同?

    您是否还能同时触发斜坡?

    否则,我不知道为什么配置中的步骤越多,延迟就越长。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    这种行为是意料之外的,让人觉得有点恶梦,这也是我发布这篇文章的原因之一。  另一些代表团最近就一致性问题提出了问题。 要回答您的问题:

    1)两个器件都是从相同的基准驱动的,以便同步它们的相位检测器。  

    2)我可以确认坡道是同时启动的。  我使用的是一个简单的锯齿斜面,如果不是这样,我会期望一个恒定的频率偏移。  通过捕获心搏频率波形,我可以观察到恒定频率偏移,表示在斜坡增量低于魔法值的情况下触发时的零延迟。  一旦斜坡增量超过魔法值,我会观察到两个波形在斜坡触发后立即出现分化。  

    我的评估是,在每个坡道的开始或结束处增加了一些额外的延迟,这不是由坡道长度参数考虑的。  因此,两个设备之间的相对频率在每个斜坡循环后增加了一个值。 显然,当在两个设备之间使用不同的N分频值时,有一些行为会改变确定性。  

    说实话,我已经拥有了一台出色的设备,并尝试执行比预期更复杂的操作。 它作为合成器和调制器的性能仍然很好。


    David