This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:lmx2571频率切换率

Guru**** 2542530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/614523/compiler-lmx2571-frequency-switching-rate

主题中讨论的其他部件:LMX2571

工具/软件:TI C/C++编译器

您好:

      我使用TrCtl来控制F1F2两个频率输出。,但高达 40kHz的两个频率信号切换速率无法继续提高。 两个频率的信号频率不正确。我知道输出波特率与环路带宽有关,但这是什么关系? 如何更改输出信号的切换速率? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想说40kHz已经太快了。 正如您在数据表第8.2 节中所看到的,F1和F2之间的切换时间大于40µs Ω。这意味着最大切换速率应在20kHz左右。
    在两个频率之间进行高速切换的目的是什么?
    如果需要2FSK,则LMX2571可支持FSK操作,无需切换F1和F2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
        我很高兴收到您的回复。  借助2FSK调制,高速切换频率可实现更快的信号传输。 您说使用2FSK调制无需切换F1F2,如何实现? 手册上说有四种方式,可以快速实现我需要的2FSK信号传输速率(1MHz左右)。我试过SPI快速模式和引脚模式,但遗憾的是没有成功,你能提供一些建议吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1MHz的FSK速率不是问题。 应注意频率偏差,即F1和f2之间的频率差异。
    使用数据表中的方程式4或5,计算FSK步骤。 最大正步长为(2^16)/2-1。 如果计算出的FSK步长在限值内,则应能够使用其中一种FSK操作模式执行2FSK。