请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:LMX2571工具/软件:TI C/C++编译器
您好:
我使用TrCtl来控制F1F2两个频率输出。,但高达 40kHz的两个频率信号切换速率无法继续提高。 两个频率的信号频率不正确。我知道输出波特率与环路带宽有关,但这是什么关系? 如何更改输出信号的切换速率? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.