德拉斯,
客户正在使用LMX2594,现在他遇到了一些问题。
使用手动斜坡示例(数据表第27页)时。 在手动斜坡过程中,信号将突然失去锁定。 起始频率为10GHz,前进速度为10MHz,在大约 10.130GHz时,将出现锁定丢失,大约30秒后,信号跳至10.450GHz,然后信号 将恢复正常。
RAK_TRIG_CAL=0, RAPK_THRESH=300MHz,因为客户说当设置RAPK_TRIG_CAL=1时 ,斜坡不工作。
我想知道如何 解决这个问题。
此致,
Ricardo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
德拉斯,
客户正在使用LMX2594,现在他遇到了一些问题。
使用手动斜坡示例(数据表第27页)时。 在手动斜坡过程中,信号将突然失去锁定。 起始频率为10GHz,前进速度为10MHz,在大约 10.130GHz时,将出现锁定丢失,大约30秒后,信号跳至10.450GHz,然后信号 将恢复正常。
RAK_TRIG_CAL=0, RAPK_THRESH=300MHz,因为客户说当设置RAPK_TRIG_CAL=1时 ,斜坡不工作。
我想知道如何 解决这个问题。
此致,
Ricardo
彭
我不确定您的斜坡的所有细节,但建议首先使用具有您需要的细节的TICSPro软件,然后使用它进行翻译以获得寄存器值。 TICSPro上的"扩孔"选项卡有望 证明非常有用。 对于校准阈值,我会设置大约50 MHz的值。
一般情况下。
1.将斜坡阈值设置得远离您需要的斜坡频率
2.设置斜坡阈值。 默认值为30 MHz。 由于我们不会在生产中测试或保证这一点,因此这个数字非常保守。
3. 将RAK_MANUAL设置为选中
4. 对于触发器,我通常将触发器A设置为RAMPCLK上升沿,然后将RAMP0_NEXT _TRIG和RAMP1_NEXT _TRIG设置为触发器A
此致,
Dean