This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:手动斜坡和自动斜坡问题。

Guru**** 2551310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/625236/lmx2594-manual-ramping-and-automatic-ramping-issue

部件号:LMX2594

德拉斯,

客户正在使用LMX2594,现在他遇到了一些问题。  

使用手动斜坡示例(数据表第27页)时。   在手动斜坡过程中,信号将突然失去锁定。 起始频率为10GHz,前进速度为10MHz,在大约 10.130GHz时,将出现锁定丢失,大约30秒后,信号跳至10.450GHz,然后信号 将恢复正常。  

 RAK_TRIG_CAL=0, RAPK_THRESH=300MHz,因为客户说当设置RAPK_TRIG_CAL=1时 ,斜坡不工作。

我想知道如何 解决这个问题。

此致,

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo
    我认为该问题与RAK_THESH=300 MHz有关。 如果您将设备锁定在10 GHz,您可以类似地将VCO调谐为130 MHz,然后再重新校准。 如果您将阈值设置为300 MHz,则不允许VCO重新校准。 如果您设置ramd_thresh=5MHz,那么您将触发每个步骤。 或者,您可以设置RAK_THRESH=50MHz,然后CNA重新校准。 但您必须让VCO重新校准,300 MHz太大。
    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    非常感谢您的快速响应。 我将与客户确认。

    此致,

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bean,
    感谢您的响应,我已将RAK_THRESH=50MHz设置为 但是自动斜坡不起作用,所以我设置了ramp_thresh=300MHz,它起作用。但是频率带宽小于125MHz,当我设置的带宽大于125MHz时,大于125MHz的部分不起作用,我不知道问题出在哪里。 您说'在必须重新校准之前,将VCO调谐到130 MHz的顺序',意味着VCO只能重新校准130MHz? 我没有在数据表上阅读它。 我不精通英语,如果有什么问题,请理解。 谢谢~
    此致,
    彭曹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bean,
    如果我不使用VCO重新校准,带宽是否小于130MHz? (我在一个VCO核心中设置带宽)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo

    LMX2594具有7x 183 = 1281频段。  每个VCO核心进一步划分为183个频段。  这些频段之间存在大量重叠,以说明频率漂移,但这些频段没有300 MHz宽,甚至没有接近。  130 MHz大约是这些频段的宽度。  183对应于VCO_CAPCTRL的183个不同值。

    此致,
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想实现扫描功能,如何设置寄存器?  我应该设置哪些寄存器 ? 如何设置? 你能给我一个详细的计划吗?

    谢谢~

    此致,

    彭曹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的斜坡的所有细节,但建议首先使用具有您需要的细节的TICSPro软件,然后使用它进行翻译以获得寄存器值。  TICSPro上的"扩孔"选项卡有望 证明非常有用。  对于校准阈值,我会设置大约50 MHz的值。

    一般情况下。
    1.将斜坡阈值设置得远离您需要的斜坡频率

    2.设置斜坡阈值。  默认值为30 MHz。  由于我们不会在生产中测试或保证这一点,因此这个数字非常保守。

    3. 将RAK_MANUAL设置为选中

    4. 对于触发器,我通常将触发器A设置为RAMPCLK上升沿,然后将RAMP0_NEXT _TRIG和RAMP1_NEXT _TRIG设置为触发器A

    此致,
    Dean