This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592编程问题3500-3550MHz</s>3550

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/628419/lmx2592-lmx2592-programming-problem-3500-3550mhz

部件号:LMX2592
主题中讨论的其他部件: LMX2582

问候,

我们正在使用TIC PRO SW扫描LMX2592 EVM板上的频率,在3500-3550 MHz3550 MHz范围内,编程自动化无法及时启用VCO DIV/2,VCO正在以太低的频率运行。

代码中是否存在错误,或者我们是否做了错误的事情?

以下是问题的屏幕截图:

N分配器也在抱怨,但可以使用第二个订单混搭订单来解决。

感谢您的指导。

Allison  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3056.LMX2582.zipAllison,2582.,

    感谢您的反馈。  关于输出频率,这是代码中的错误。  我已经修复了它,它将在下一个TICSPro版本中出现。  另外,如果您现在想尝试更新的版本,我会尽力满足您的需求。  要使用此设备, 您可以转至"选择设备"->"导入用户设备"的菜单

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    很抱歉回复延迟,我没有收到您回复的通知。

    感谢您发布新的TIC版本。  在TIC中选择LMX2582设备时,LMX2592评估板似乎按预期工作。  但是,当在TIC中选择LMX2592设备时,新版本似乎没有对设备进行正确编程,因为没有输出信号。  您可以确认吗?

    感谢您的帮助!

    Allison

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    更新后的TIC Pro何时发布?  我最近看到的是 v 1.6 .6.6 ,2017年8月30日 (http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW)

    查找  代码中的输出频率错误修复。   

    谢谢!

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allison,

    它现在已在网上。  如果您解压文件,其日期为2017年10月30日。

    困惑的是,网站上显示其为2017年8月30日和版本1.6。6.6。  但事实并非如此。

    虽然主程序未更新(因此为旧版本号),但零件文件为。

    我要告诉他们在网上将日期更改为2017年10月30日。

    此致

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean,

    感谢您的支持,我可以下载,故障已修复!

    使用更改输出频率时提供的自动设置,我们确实会收到橙色突出显示的警告,提示N分频器过低,必须降低预分频器,以锁定特定频率,如730-750和1750MHz。 在3550MHz时,FPD必须从100MHz调整到50MHz。 快速手动更改预分压器,它就能工作。

    我们的计划是从微控制器对LMX2592进行编程。 您是否有任何代码示例或伪代码,说明如何以最简单的方式实现此目标?

    最佳,
    Allison
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allison:
    我们没有MCU代码。 您可以按照以下操作步骤操作。
    1,确保MCU GPIO可以像在SPI/Uwire通信中一样工作。
    2,按照推荐的数据表对LMX2592进行编程。
    7.5 1建议的初始开机编程顺序
    7.5 ........2更改频率的推荐顺序

    此致,
    肖恩