This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:当VCO切换至倍增器模式时,CAN't锁定

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626168/lmx2592evm-can-t-lock-when-vco-switched-to-doubler-mode

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594LMX2592LMK61E2

大家好,支持!

当 VCO切换到倍增器模式时遇到无法锁定。

 我们是否必须对EVB执行任何操作以支持VCOx2?

请提供有关增加输入信号动态范围的建议帮助,当前相位噪声在参考电平发生变化时会显著降低。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ikon,

    您是否正在使用软件TIC PRO? 如果您在输出频率框中输入目标频率,例如9GHz,软件将自动更改您需要的所有设置。 我怀疑某些设置未正确更新,因为看起来您可以使用正常VCO模式锁定(这意味着设备应正常运行),而只是在倍增器模式下出现错误。 也许VCO2X_EN=1已打开且PLL_N_PRE未调整?

    您使用什么级别作为参考?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    已确认VCO2X_EN=1且N分配器=4。

    切换至倍增器模式时,调节灵敏度反向,是否需要更改回路滤波器值?

    请提供VCO X2频率的一些默认寄存器设置以供确认。

    目前我们使用50MHz 0.7V P-P信号。

    此外,对于LMX2594,是否建议使用100MHz作为参考? 有任何问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IKON,

    是的,使用示例可能更容易。 请参阅附件中要加载和尝试的TIC Pro文件(Fosc=50MHz和Fout =9GHz)。 是的,基本上在倍增器模式下,调谐灵敏度会翻倍,因为每次相同的VTune更改,输出频率都会更改基本VCO的2倍。

    对于LMX2594,您可以使用电气规格内的任何输入参考频率,建议使用更高频率参考,因为理论上您可以获得更低PLL平坦噪声的优势。

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    请告知附件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2592_5F00_example_5F00_fosc_3D00_50MHz_5F00_fout_3D00_9GHz.tcs

    对此感到抱歉! 请参阅随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    示例是否针对倍增器模式进行了测试? 因为它不起作用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IKON,

    是的,我看到一个干净的9GHz信号。 可能与软件相关。 您是否下载了最新版本的TIC Pro? 编程后,您的频谱是什么样子的? 从9GHz开始完全关闭?

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    是否有任何编程顺序可将VCO多普勒模式设置为x2?

    原因是在通电后将多普勒模式x2加载到设备时,所需的频率未锁定。

    但当我们在通电后将多普勒模式设置为x1,然后将多普勒模式设置为x2时,所需的频率可能会锁定。

    请提供建议。 已附加屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    此外...在数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2592.pdf)第37页上... 8.2 .1.3 应用曲线的时钟频率是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON,

    这是使用超低相位噪声Wenzel晶体的100MHz输入频率,因为这是我们拥有的最佳源。 然后启用输入倍增器以获得PFD=200MHz。 在低噪声200MHz输入源并绕过PFD=200MHz的输入路径时,应获得相同的曲线。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON,

    我看到您在屏幕截图中正常使用TIC Pro。 我做"USB通讯"-->"写入所有寄存器"(或CTRL +L快捷方式),你会发现它写入从最高寄存器到最低寄存器的所有内容。 只要最后写入最低寄存器,就可以了。 我想知道,你说你有50MHz的输入,但是我看到你在屏幕上设置了100MHz。 当您锁定到X1模式时,输出信号是否为大于+5dBm的清洁/强信号? 另一件事是如果你可以写一个RESET=1 --> RESET=0 (这是一个软复位),它会清除所有寄存器,我通常会在锁定失败时执行此操作,可能有些寄存器卡在错误的状态。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    在USB通讯...上,我们只需单击加载寄存器。 所以不能确切地确定与您所说的有何不同。 请说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    此外,需要您的建议,如何 使用TI时钟发生器从50MHz时钟生成200MHz时钟,因为LMX2592芯片的200MHz时钟的相位噪声更好。

    是否有TI的时钟生成芯片对参考振动不敏感?

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON,

    您是否尝试过重置切换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON,

    LMX2592在输入路径中有一个倍频,它将用于此50MHz输入--> Mult=4 --> PFD=200MHz。

    对于时钟生成,这只是LMX2592的一个输出参考吗? 了解LMK61__系列产品(例如LMK61E2)。 它是一个可编程振荡器,也有固定频率变体。 这种机器具有机械冲击和振动资格(MIL-STD-202,方法213和MIL-STD-202,方法204)。 请告诉我们您是否需要这种产品。 谢谢!