This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:频率高于19GHz

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/628412/lmx2595-frequency-above-19ghz

部件号:LMX2595

什么限制了LMX2595的频率为19 GHz。 VCO能够执行15 GHz的频率,然后是频率倍增器。

19 GHz是否与倍增器的频率范围相对应?

技术上是否可能生成稍高的频率,例如19.5 GHz或20 GHz?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flavio,

    在19.5 GHz (即9.75 GHz到VCO)周围,这将从VCO核心2切换到VCO核心3。  发生这种情况时,输出功率下降约10 dB,但1/2谐波不下降。

    因此,您可以从该设备获得20 GHz的信号,但您会发现10 GHz时的1/2谐波将高于20 GHz时所需的信号。

    此致

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dean,

    这很有意义,我们不想在这种情况下工作。

    何时发生切换,精确到19 GHz? 每增加0.1GHz,将会有很大帮助。  

    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flavio,

    当设备使用VCO3而不是VCO1或VCO2时,切换就会发生,这种情况发生在19.5 GHz周围,但是特定于部件的。

    通过将VCO_SEL设置为"VCO2",您可以提高一点,但不能提高20 GHz。  如果设置VCO_SEL="VCO3"或更高的VCO,则会以较低的频率发生此情况。

    19 GHz规范可能具有500 MHz的裕度,但由于这是一个保证的限制,它应该具有一定的裕度。

    我能告诉您的是,我从未见过一台设备能以VCO2达到20 GHz。

    我 想在19 GHz以上推动几百MHz的速度,但我们不保证19 GHz以上的性能。  基于这一理解,如果您要高于19 GHz,那么一定要设置VCO_SEL="VCO2",我所见过的典型设备可以达到19.5 GHz,但由于您这样做需要自己承担风险,因此我会留出一些余地。

    此致,
    Dean


    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:  

    感谢您的回复。 我们可以测试一下,看看我们是否可以获得200 MHz。 但是,正如您所说的,存在一些风险。  

    Flavio