什么限制了LMX2595的频率为19 GHz。 VCO能够执行15 GHz的频率,然后是频率倍增器。
19 GHz是否与倍增器的频率范围相对应?
技术上是否可能生成稍高的频率,例如19.5 GHz或20 GHz?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Flavio,
当设备使用VCO3而不是VCO1或VCO2时,切换就会发生,这种情况发生在19.5 GHz周围,但是特定于部件的。
通过将VCO_SEL设置为"VCO2",您可以提高一点,但不能提高20 GHz。 如果设置VCO_SEL="VCO3"或更高的VCO,则会以较低的频率发生此情况。
19 GHz规范可能具有500 MHz的裕度,但由于这是一个保证的限制,它应该具有一定的裕度。
我能告诉您的是,我从未见过一台设备能以VCO2达到20 GHz。
我 想在19 GHz以上推动几百MHz的速度,但我们不保证19 GHz以上的性能。 基于这一理解,如果您要高于19 GHz,那么一定要设置VCO_SEL="VCO2",我所见过的典型设备可以达到19.5 GHz,但由于您这样做需要自己承担风险,因此我会留出一些余地。
此致,
Dean
此致,
Dean