This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:如何移除直齿@F1=1900.067MHZ,f2=1900.2MHZ

Guru**** 2588855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626558/lmx2594evm-how-to-remove-the-spur-f1-1900-067mhz-f2-1900-2mhz

部件号:LMX2594EVM

您好,

我感兴趣的频率为f1=1900.067MHZ,f2=1900.2MHZ。

我在F1和f2都看到了spurs。是否有人向我建议一个解决方案来清除这些spurs?

为了更好地理解,我将附上上述2个案例的图片。

case1:F=1900.067MHZ (紫色为白色)

案例2:F=Sp.2MHz,(1.900 为白色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Sing:

    请您发送您设置的详细信息。参考频率,输出剥离器,分数等。我为您提供了1900.67 设置,但没有提供1900.067。感谢您发送信息。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    我感兴趣的频率为f=1900.067MHZ。

     我尝试了自己的价值观。 下面是PFA值,请告诉我如何消除产量中的正压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sing,

    在这两种情况下,建议使用div/6,以便使用更高的VCO频率。 这会将频率从载波中推离。 然后,使用较小的环路带宽进一步降低spurs振幅。 快速试用可以简单地将充油泵电流设置为3mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    感谢您的回复。但我仍然看到了输出的刺激。 请您提供其他解决方案吗?

    仅供参考,请查找attache图像...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    冯德芳
    请详细说明分隔符和分隔符之间的关系。 因此我可以利用这种关系,我将尝试不同的寄存器组合以实现刺激优化相位噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sing,

    这些刺主要来自(1) FPD和VCO (2) FPD和Nfrac (3) OSCin和VCO (4) OSCin和输出之间的串扰。
    我们可以使用Pre-R除法器和Mult更改FPD,因此(1)和(2)将消失。
    如果您可以使用不同的OSCin频率,例如48MHz。 这样,您就不会在感兴趣的频率F1和f2上都出现频段。