This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:用于输出1G频率的LMX2541

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626607/lmx2541-lmx2541-for-output-1g-frequency

部件号:LMX2541

大家好,

客户正在使用LMX2541。 输入频率为100MHz。 他需要输出1GHZ频率。

您是否会帮助我为客户的应用程序设置LMX2541?  

我可以向客户推荐哪种工具?

客户还需要知道当输出频率稳定时,LMX2541是否输出1GHZ频率?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Mickey:

    感谢您与我们联系。 我们的许多设备都可以产生1 GHz。 对性能或功率的要求通常会指导您的选择。 LMX2541是使用此版本的一个选择:LMX2541SQ2060E和2060和内部除以2。 我建议使用Pllatinum SIM软件(可在TI.com上免费获得)对性能进行评估,然后将TICS PRO软件与我们的EVM配合使用以进行完整评估。

    我们的所有设备都具有一个锁定检测针脚来指示锁定。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    我使用 Pllatinum SIM并选择 LMX2541SQ2060E和2060和内部除以2。 但输出频率Fout为1050MHZ。

    当我将1024填充到Fout时,其他一些参数也会更改。  

    请检查附件中的两个案例。  

    您是否为输出1GHZ频率提供了正确的配置图?

    A锁检测针脚是否为LMX2541的FTEST/LD 20针脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    您是否会继续支持此案例? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:
    您可以将2000放入FVCO盒中,从Fout盒中获得1000MHz。
    C3,C4,R3,R4是集成组件,它们可通过软件进行配置。 如果您在"功能级别"选项中选中"高级比率"按钮,您可以在右侧窗口中看到"积分分量"选项。
    右侧,引脚20可配置为锁定检测输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我在VCO中输入2048,然后我可以从Fout获得1024MHZ。 请检查附件。

    我 的操作是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    如果您不使用内部回路过滤器,则基本上可以完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    好的。 感谢你的帮助。