This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572是否支持从1MHz开始的低频率范围?

Guru**** 2993980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/624625/lmx2572-can-lmx2572-support-low-freq-range-to-start-from-1mhz

部件号:LMX2572

您好,

 

我的一位客户对其 下一台汽车以太网测试仪的LMX2572感兴趣。 了解此产品规格频率范围为13MHz至6GHz。 是否有任何隐藏的黑客可以从1MHz开始获得低频率范围。 对于低频率,我们没有性能要求。 这 是为了在设计中指定此芯片。  

 

是否有6GHz时钟分频器/缓冲器分发芯片可连接到LMX2572以获得10路差分输出。

 

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Keng:

    感谢您对LMX2572的关注。 没有隐藏函数可达到比指定频率更低的频率。 我们也没有缓冲器来工作至6 GHz。 提供的最大缓冲频率为3.5 GHz。

    此致,Simon。