请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2572 您好,
我的一位客户对其 下一台汽车以太网测试仪的LMX2572感兴趣。 了解此产品规格频率范围为13MHz至6GHz。 是否有任何隐藏的黑客可以从1MHz开始获得低频率范围。 对于低频率,我们没有性能要求。 这 是为了在设计中指定此芯片。
是否有6GHz时钟分频器/缓冲器分发芯片可连接到LMX2572以获得10路差分输出。
此致,
公里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.