This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/TLC552:TLC552

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLC552, TLC556, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/622703/tina-spice-tlc552-tlc552

部件号:TLC552
主题中讨论的其它部件:TINA-TI,, TLC556, SN74LVC1G123

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我尝试使用零件TLC556和TLC552进行仿真。
当我使用数据表中提供的公式自行计算结果时,结果不匹配。

我使用的是astable配置


例如,使用默认提供的值模拟型号TLC556时
RA=2890欧姆
rb= 1.154万欧姆
C1 =10nF

模型的标题指出这应产生10kHz
但在模拟时,我看到~8.5Khz (移除二极管后)
使用数据表模板计算结果时,我得到5.55khz

为什么结果差别很大?

我想在ATE设置中使用TLC 552 (低电源电压)。

感谢您的反馈,

此致,
AART Nagelhout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AART,

    是否可以将TI-Tina原理图.TSC文件附加到回复中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    我插入了用作参考的模型。

    我实际上想使用TLC552,因为这是一个低压双通道计时器,但此模型的数据表没有任何公式(我假设所有这些器件的公式都相同?...)。

    我的想法是改变电容C1在75pF和270pF之间(这是一个由数字逻辑控制的电容组)

    我希望频率尽可能高,以获得最高精度,因此TLC552最高可达2.1Mhz。

    电容器C1的电压可能不会高于1.8V,因此这是电源侧的另一个限制。

    希望你能帮我解决这个问题

    此致,

    AART Nagelhout

    e2e.ti.com/.../slfm008.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AART,

    我也取下了二极管,这段时间变成了184us,就是5.43 kHz。
    1.44 /[(2.89k + 2* 11.54k )* 10nF ]= 5.54 kHz

    我希望在最大频率(200kHz)的10 % 下运行会更准确,因为传播延迟会对输出频率产生更小的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    感谢您的回复。

    在这些较低的频率下,它似乎按预期工作。
    但是,在较高频率下,公式不再与模拟匹配。

    我希望在连接75pF时,频率尽可能高(2.1Mhz ),那么您建议使用什么电阻值?
    电源电压为1.8V。

    此致,
    AART Nagelhout
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AART,

    如果需要2MHz和频率精度,我不建议使用TLC552。
    我建议SN74LVC1G123逻辑计时器具有较低的最小VCC和较高的最大频率。