主题中讨论的其它部件:TINA-TI,, TLC556, SN74LVC1G123
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
我尝试使用零件TLC556和TLC552进行仿真。
当我使用数据表中提供的公式自行计算结果时,结果不匹配。
我使用的是astable配置
例如,使用默认提供的值模拟型号TLC556时
RA=2890欧姆
rb= 1.154万欧姆
C1 =10nF
模型的标题指出这应产生10kHz
但在模拟时,我看到~8.5Khz (移除二极管后)
使用数据表模板计算结果时,我得到5.55khz
为什么结果差别很大?
我想在ATE设置中使用TLC 552 (低电源电压)。
感谢您的反馈,
此致,
AART Nagelhout