主题中讨论的其他部件: TLC555, TPS6.556万
我正在使用LMC555CN/NOPB。 附图。 我的目标是1Hz,15ms脉冲。 虽然计算表明,实际上计时器是否能够使用此布局? 我还读过"传播",它可以以某种方式影响频率/占空比。 欢迎提出任何意见。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ritter,
我将这些值放入TI-Tina TLC555模型中。 LMC555和TLC555在此应用程序中执行相同的操作。
e2e.ti.com/.../TLC.LMC555-15ms.TSC
我看到了17毫秒的重复时间。 二极管电压降使高压时间比计算时间长。
由于定时电容器从零开始,所以最初的高时间为26毫秒。
正时盖的电容值容差将影响可接受的正时选择容差。
如果不接受较长的第一脉冲,则可以使用1Hz计时器,然后使用15us单次激发。
Ron,
我在大约15-20秒的时间里得到了很好的结果,然后在这个555设置中得到了漂移和不稳定的结果。 您在前面提到过使用1Hz计时器,然后是15us单次触发。 您对"每个"有何建议?这样的设置是否会有明显的偏差? 高(15us)用于对电容器放电,因此这并不重要,但一致性和重复性适用于任何高和低设置。 我正在使用这种方法来自动为TI的演示板#TPS6.556万 EVM-165充电和放电,而无需按下按钮。 随附的是示意图。 我展示了一个外部功率MOSFET,但我仍然可以使用板载IGBT。 PNP用于为带3.5V信号的电容充电,NPN用于通过演示板上J5上的跳线引脚为电容放电,或使用带10-12v信号的外部MOSFET。 最后,我需要能够产生大约1.25秒的3.5V输出来为电容器充电,并使信号结束,同时产生另一个3.5V或12v的信号,使电容器放电X秒。
提前感谢您的参与。