This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:频率/占空比

Guru**** 2549090 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/634238/lmc555-frequency-duty-cycle

部件号:LMC555
主题中讨论的其他部件: TLC555TPS6.556万

我正在使用LMC555CN/NOPB。  附图。  我的目标是1Hz,15ms脉冲。  虽然计算表明,实际上计时器是否能够使用此布局?  我还读过"传播",它可以以某种方式影响频率/占空比。  欢迎提出任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritter,

    再次尝试附加原理图。 对于1Hz计时器,传播延迟将不是一个因素。 电容器容差和泄漏是精度的最大因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritter,

    公式,电阻器和电容器组件看起来不错。

    输出波形[高时间,低时间或频率]的最大注意点是什么?
    您是否已取出正时电容器? 它是输出定时精度的关键。

    齐纳二极管应该工作,但为什么选择它而不是简单的二极管,如1N4.0001万或1N4148?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大的问题是使用光耦合器CPC1788的时间太长。 我正在使用一个设置为400VDC的ZVS电容器充电器直接为500V 100uF电容器充电,该电容器将通过555通过光电转换器脉冲。
    我计划使用电解50V,4.7uF电容。 如有任何其他建议,将不胜感激。
    选择zener是因为可用性。 如果更适用,我还有1N4001。

    我感谢你迄今为止所花的时间。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritter,

    我将这些值放入TI-Tina TLC555模型中。 LMC555和TLC555在此应用程序中执行相同的操作。

    e2e.ti.com/.../TLC.LMC555-15ms.TSC

    我看到了17毫秒的重复时间。 二极管电压降使高压时间比计算时间长。

    由于定时电容器从零开始,所以最初的高时间为26毫秒。

    正时盖的电容值容差将影响可接受的正时选择容差。

    如果不接受较长的第一脉冲,则可以使用1Hz计时器,然后使用15us单次激发。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的所有细节。  

    再次感谢您抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可以的话,请回答关于同一电路的另一个问题。 我在面包板上建立了这个电路来开始使用9V电池进行测试。 它给了我一个我想要的1Hz脉冲。 然后,我将其焊接在性能板上,并将12V直流电压连接到它。 结果如下:

    面包板9V电池 1Hz (每个万用表Hz设置) LED以1Hz的频率闪烁
    12V直流壁装5kHz " " " " 指示灯以1Hz的频率闪烁

    性能板 9V电池 50Hz " " " " LED不闪烁(持续亮起)
    12V直流壁式 4kHz " " " " " " " "

    我有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritter,

    如果电源改变了性能,则请关注电源电压,以确保电源电压良好。 检查电源上的交流电压。 请记住,万用表的频率读数在低频时可能会有问题,因为电源上的频率噪音可能会由仪表读取。 信号和万用表之间的低通滤波器应该会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,

    我在大约15-20秒的时间里得到了很好的结果,然后在这个555设置中得到了漂移和不稳定的结果。  您在前面提到过使用1Hz计时器,然后是15us单次触发。  您对"每个"有何建议?这样的设置是否会有明显的偏差?  高(15us)用于对电容器放电,因此这并不重要,但一致性和重复性适用于任何高和低设置。  我正在使用这种方法来自动为TI的演示板#TPS6.556万 EVM-165充电和放电,而无需按下按钮。  随附的是示意图。  我展示了一个外部功率MOSFET,但我仍然可以使用板载IGBT。  PNP用于为带3.5V信号的电容充电,NPN用于通过演示板上J5上的跳线引脚为电容放电,或使用带10-12v信号的外部MOSFET。  最后,我需要能够产生大约1.25秒的3.5V输出来为电容器充电,并使信号结束,同时产生另一个3.5V或12v的信号,使电容器放电X秒。

    提前感谢您的参与。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritter,

    您知道R1的电阻设置吗? 也许太低了。
    您是否希望在15毫秒或15秒之间度过一段美好的时光?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉打扰了您。 R1是4.7K,我将它移动到77K,R2是307K。 我拍摄了15毫秒,但这一点我会接受该领域的任何一致的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritter,

    4.7K和307k的时间和周期应约为15毫秒,接近1秒。
    77k和307k的时间和周期应达到277ms,接近1.27 秒。

    进行调试时,使用示波器检查正时盖电压(针脚2,6)和输出(针脚3),以确保正时工作正常。