请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4826万 您好-
我们正在使用此部件将462.5M器件时钟和14.45M SYSREF驱动到JESD204B的FPGA。 在SDCLKOUT3上驱动sysref,在DCLKOUT2上驱动器时钟。 芯片配置用于内部VCO,1850M。
我们需要将相对于sysref的数百ps延迟添加到设备时钟,以满足FPGA内部的设置计时。 我在查看DCLK ADLY寄存器以实现这一目标。 我们当前的设置如下:
DCLKout2 ADLY [7:3]=0
DCLKout2_ADLY_MUX[2]=0,不使用DCC除以
DCLKout2_MUX[1:0]=3,模拟延迟+除法器
我的方法是将适当的延迟量添加到DCLKout2_ADLY。 这是否合理? 这会影响设备时钟的频率吗? 在此处添加延迟不会延迟SDCLKOUT3,对吗?
谢谢
-daN