This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:DCLKoutX_ADLY的影响

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/634803/lmk04826-effects-of-dclkoutx_adly

部件号:LMK0.4826万

您好-

我们正在使用此部件将462.5M器件时钟和14.45M SYSREF驱动到JESD204B的FPGA。 在SDCLKOUT3上驱动sysref,在DCLKOUT2上驱动器时钟。 芯片配置用于内部VCO,1850M。

我们需要将相对于sysref的数百ps延迟添加到设备时钟,以满足FPGA内部的设置计时。 我在查看DCLK ADLY寄存器以实现这一目标。 我们当前的设置如下:

DCLKout2 ADLY [7:3]=0

DCLKout2_ADLY_MUX[2]=0,不使用DCC除以

DCLKout2_MUX[1:0]=3,模拟延迟+除法器

我的方法是将适当的延迟量添加到DCLKout2_ADLY。 这是否合理? 这会影响设备时钟的频率吗? 在此处添加延迟不会延迟SDCLKOUT3,对吗?

谢谢

-daN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Dan

    您可以使用设备的静态数字延迟功能。 数字延迟分辨率为一个VCO周期,此外,您还可以添加半周期延迟。 因此,您可以有效获得VCO周期分辨率的一半。 数字延迟与PVT无关。 此外,您还可以使用模拟延迟,它具有一些流程变化
    每个DCLKoutx都可以单独延迟。 在DCLKout中添加延迟不会影响SDCLKout。
    使用延迟功能也不会更改频率。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    使用模拟延迟来应用大约1 ns有效延迟时,预计PVT会有多大变化? 我们的温度范围为-40至60。

    -daN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dan

    请发送电子邮件至clock_support@list.ti.com以请求此数据。 请说出我的名字,我将与您分享这些数据。

    此致
    普奈特