This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:使用PLLatinum SIM重新设计回路滤波器和有关FPD spurs的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/634285/lmx2594evm-redesigning-loop-filter-with-pllatinum-sim-and-questions-regarding-fpd-spurs

部件号:LMX2594EVM

您好,

我正在尝试为LMX2594EVM设计一个环路滤波器,以将输出时的FPD spurs降至最低。 我的FPD频率将为20 MHz,而不是默认的200 MHz。

是否有一个回路滤波器可在20 MHz偏移时将FPD脉冲减少到<-90dBc?

我正在使用PLLatinum SIM,并且在使用软件重新创建原始回路滤波器值和带宽时遇到了问题,因此我不相信我设计的任何新滤波器都是正确的。 当我将回路滤波器值设置为SNAU210文档第11页中的值时,PLLatinum SIM将回路带宽计算为267 kHz而不是285 kHz。

此外,如果有人能向我解释,或引导我查阅相应的文献,回路滤波器如何影响FPD喷头的功率,以及喷头如何产生,我将非常感激。

我已经了解到,当PLL处于锁定状态时,充油泵以FPD频率输出非常短的脉冲,以避免死区问题。 此频率内容如何进入VCO输出? 我认为这可能是VCO的非理想性,因为理想VCO的输出频率是否只取决于其VTune输入中存在的任何信号的振幅?

我们非常感谢您的任何反馈。

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,

    我们针对FPD spurs制定的一些策略包括:
    1.通常,较低的环路滤波器带宽有助于过滤带外频带(偏移高于环路带宽)的频段。
    2.根据FPD频率,设计第三阶环路滤波器有时还可以将滤波器的第三极作为目标,以帮助减少偏置脉冲较高的情况。
    3.参考输入信号很重要,尝试LVDS等时钟标准,或者在这里,我们使用带有限幅器的更高信号发生器振幅(旨在获得更高的转换率)有助于减少这种刺激。

    如果您想象一下,电荷泵频率为FPD的小脉冲虽然很小,但它们基本上出现在VTune线(它设置了输出频率)上,因此您可以在偏移= FPD时获得调制效果。 这就是为什么像上面的第2点一样,如果回路滤波器可以帮助滤除频率(如FPD),它可以减少频长。

    很高兴看到您有兴趣更多地了解这背后的理论。 要查看的资源是这本书,可从TI.com下载:

    www.ti.com/.../pll_book

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,

    我忘了添加,您能否发送您在PLLatinum SIM上看到的屏幕截图以及您在相位噪声仪器上看到的内容? 这样我们就可以找出不匹配的情况。

    谢谢!

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的屏幕截图显示了我描述的不匹配。 我刚刚手动键入了默认的填充环路滤波器值,并想看看PLLatinum SIM是否会返回指定的285 kHz带宽,以确保我正确使用了软件。 我对此并不是很担心,但如果我的错误显而易见,请告诉我。

    下面是我的PLLatinum SIM设置,它尝试使用20 MHz FPD最小化第一个参考正。 筛选器优化器似乎无法找到一种方法来将参考旋转降低到我想要的水平。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex,

    至于去皱的问题,它看起来很近。  不匹配的原因不是数学错误,而是一些小假设。  例如,它可以是VCO增益或VCO输入电容的差值。  我没有看到明显的错误。  我们使用PLLatinum sim在EVM指令中生成这些参数。

    对于减少FPD正极,您可能会发现回路滤波器的影响最小。  如果您进入高级模式,您可以看到这些源的贡献者。  对于相位检测器脉管,通常这可以由绕回路滤波器的串扰来控制,因此更改回路滤波器的效果很小,除非回路标记真的很宽且相位检测器频率真的很小。

    此致,

    Dean