请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 你(们)好
要从LMX2594获得更多功率,我需要输出阻抗以进行匹配。 如何获取?
我感兴趣的频段是7.5 -13.5GHz
在匹配之后,我打算使用一个输出的鼠头平衡变压器进行梳理
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.