This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:设计输出平衡变压器所需的输出阻抗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/634070/lmx2594-output-impedance-needed-for-designing-output-balun

部件号:LMX2594

你(们)好

要从LMX2594获得更多功率,我需要输出阻抗以进行匹配。 如何获取?

我感兴趣的频段是7.5 -13.5GHz

在匹配之后,我打算使用一个输出的鼠头平衡变压器进行梳理

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Dan:

    输出阻抗取决于您使用输出布局的上拉值。 交流接地对于控制输出阻抗非常重要。 此时我们没有要共享的阻抗数据。 50欧姆上拉将提供合理的匹配。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Simon

    TI是否对LMX2594输出或具有相同输出类型的其它组件实施了平衡变压器? 如果是,您是否有测量数据和设计详细信息?

    丹