请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMC555 您好,
我们使用LMC555来确定电容器。 温度稳定性是低电容器的重要功能。
使用一个小电容器(大约20p)时,我得到大约+188ppm的误差。
每个电阻器和电容器C9都有一个低TC (< 30 ppm)。
在数据表中是一个典型值。 75ppm。 有什么建议可以提高温度稳定性?
温度的正时偏移始终是正还是负?
此致,
Kilian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.