This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:随温度变化的正时偏移

Guru**** 2540270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/633466/lmc555-timing-shift-with-temperature

部件号:LMC555

您好,


我们使用LMC555来确定电容器。 温度稳定性是低电容器的重要功能。

使用一个小电容器(大约20p)时,我得到大约+188ppm的误差。

每个电阻器和电容器C9都有一个低TC (< 30 ppm)。

在数据表中是一个典型值。 75ppm。 有什么建议可以提高温度稳定性?

温度的正时偏移始终是正还是负?

此致,

Kilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,

    该典型参数没有设置条件。 我必须假设图1的开关2和4关闭,因为之前的相关开关使用了这些开关设置。 这是10k和100nF,时间间隔为1.1ms。 定时延迟tempco基于传播延迟漂移,阈值比较器漂移和电阻漂移上的引脚7。 所有这些加起来达到75ppm/c

    我很快检查了另一个设置4685欧姆和923 pF,它们的脉冲时间正温度为300ppm/c 较高的级别是由于传播延迟漂移(脉宽加法),因此它会将更多的错误百分比添加到较短的脉冲中。 因此,脉冲越长,误差和漂移越小。

    我必须搜索阈值tempco信息。 电阻上的引脚7将设置电容器的起始电压,但除非Ra值较低,否则预计该电压不重要。该电阻随温度升高而增加。

    在任何情况下,LMC555都是通用计时器,因此可能需要使用更精确的标准上限进行自动校准。 这可能会比没有机载标准的替代方法增加更多的成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我建立了一个频率范围较低的测试电路(大约 4,5-28kHz)。 我的小电容器的全尺寸漂移现在大约 为50ppm。 这已经足够好了。
    零件之间的估计偏差是否几乎相同?

    此致,
    Kilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,

    内部等值三电阻分压器本身与基于FET的电阻器匹配良好,比较器阈值应仅变化几毫伏。 设备与设备的匹配应该相当好。 但是,我建议您测试更多的样本。以证明这一点。