This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1208:使用CDCLVP1208 LVPECL至LVDS输出

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/632319/cdclvp1208-use-the-cdclvp1208-lvpecl-to-lvds-output

部件号:CDCLVP1208

您好,先生,

我们的客户希望将 CDCLVP1208  LVPECL用于LVDS (MAC输入类型)。

但我们有3个问题,

http://www.ti.com/lit/ug/scau038/scau038.pdf

问题1:TI 文档 SCAA059C 显示 表2 LVDS输入为VCM=2V,为什么还要显示1.65V的共模电压?哪个正确?

问题2:LVDS是 差分信号,为什么只有 负极具有10k电阻?  

问题3:如果应用是LVPECL到 LVPECL,我们看到VBB是VCC-1.3V,什么是VBB值? MAC VCC为1.8V, CDCLVP1208 VCC为3.3V   

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hugo:
    以下是您问题的答案。
    A1,表2显示LVDS输入,典型VCM为1.2V。 虽然Real Device具有广泛的VCM范围用于LVDS接收器,但这也是使用1.65V的原因。
    A2,引脚N获取VCM (2个10千欧分频器),引脚P也将获得此VCM至100欧姆。
    解答3:如果MAC VCC为1.8V,则LVPECL输出VCM 2V超出规格,因此我们应该为LVPECL至LVPECL选择交流耦合。 不仅要检查VCM,还要检查VOD (驱动器上)是否在VID (接收器上)范围内。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    非常感谢。

    Hugo