您好,
我有一个带有LMK0.4826万B的评估板。 我想使用通用信号来锁定PLL1和sysref,如下所述:
https://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/t/42.4453万
我正在以2500 MHz的频率运行VCO1,将100 MHz VCXO锁定到CLKin1上的外部音频(几个兆赫)参考。 我想对CLKin0上的sysref使用相同的参考- split。 我的问题与寄存器0x139有关。 如果我将VCO用于sysref,则没有问题:
SYSREF_CLKin0_MUX = 0
SYSREF_MUX = 3 (连续)
如果我尝试切换到外部参考:
SYSREF_CLKin0_MUX = 1
SYSREF_MUX =不重要-但我尝试了0,1,2,3
我绝对没有得到任何结果。 我可以通过将PLL1多路复用器切换至CLKin0并显示LOCK (锁定)来验证CLKin0上是否存在信号,但此处所示的测试为:
REG 0x147设置为0x18:
CLKIN_SEL_POL = 0
CLKIN_SEL_MODE = 1 (cLKin1手动)
CLKin1_OUT _MUX = 2 (PLL1)
CLKin0_Out MUX = 0 (SYSREF Mux)
感谢任何人提供的任何信息。