This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:SYSREF_CLKin0_MUX SYSREF_MUX reg 0x139

Guru**** 2540230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/631765/lmk04826-sysref_clkin0_mux-sysref_mux-reg-0x139

部件号:LMK0.4826万

您好,

我有一个带有LMK0.4826万B的评估板。  我想使用通用信号来锁定PLL1和sysref,如下所述:

https://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/t/42.4453万

我正在以2500 MHz的频率运行VCO1,将100 MHz VCXO锁定到CLKin1上的外部音频(几个兆赫)参考。  我想对CLKin0上的sysref使用相同的参考- split。  我的问题与寄存器0x139有关。  如果我将VCO用于sysref,则没有问题:

SYSREF_CLKin0_MUX = 0

SYSREF_MUX = 3 (连续)


如果我尝试切换到外部参考:

SYSREF_CLKin0_MUX = 1

SYSREF_MUX =不重要-但我尝试了0,1,2,3


我绝对没有得到任何结果。  我可以通过将PLL1多路复用器切换至CLKin0并显示LOCK (锁定)来验证CLKin0上是否存在信号,但此处所示的测试为:

REG 0x147设置为0x18:

CLKIN_SEL_POL = 0

CLKIN_SEL_MODE = 1 (cLKin1手动)

CLKin1_OUT _MUX = 2 (PLL1)

CLKin0_Out MUX = 0 (SYSREF Mux)


感谢任何人提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John
    您是否可以将正在编程的注册表发送给我? 您是否正在使用TI软件对其进行编程? 我建议使用TICSpro。
    当您对SYSREF_CLKin0_MUX =1进行编程时,SDCLKout和DCLKout是否都被禁用? SYNC_EN的状态是什么?
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,
    在更改mux之前,是否需要禁用SDCLKout和DCLKout? 我没有看到记录,但我可能错过了。 您能否进一步解释? SYNC_EN正常-正如我所说的,我可以使用VCO中的分隔路径输出sysref,没有问题。
    谢谢
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John

    不需要在更改mux之前禁用SDCLKout和DCLKout。 同步应已启用,更改mux后,请发出分隔符同步。 这样它就应该起作用了。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet -我在使用此主板时遇到了几个问题。 感谢您的回复,并将在我获得新硬件时跟进。 再次感谢。
    John