请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 您好,
我的客户有关于LMK0.4828万的问题。
[Q]
(1)如果抑制EN被禁用,抑制器_无连接开关,抑制器_LD_DET和抑制器_PLL1_DET功能是否会自动禁用?
(2)即使禁用Holdover _EN功能,为什么如果Holdover _ hitless _switch,Holdover _ los_DET,Holdover _ PLL1_DET设置为"启用",PLL1的锁会关闭?
条件如下
CLKIN:15.36MHz
VCXO:122.88MHz
PFD (PLL1):1.024MHz
环路带宽:330Hz
相位余量:70
此致,
Kaede Kudo