This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:关于禁用抑制功能时的其他功能

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/629286/lmk04828-about-other-functions-when-holdover-function-is-disabled

部件号:LMK0.4828万

您好,

我的客户有关于LMK0.4828万的问题。

[Q]

(1)如果抑制EN被禁用,抑制器_无连接开关,抑制器_LD_DET和抑制器_PLL1_DET功能是否会自动禁用?

(2)即使禁用Holdover _EN功能,为什么如果Holdover _ hitless _switch,Holdover _ los_DET,Holdover _ PLL1_DET设置为"启用",PLL1的锁会关闭?
  条件如下
  CLKIN:15.36MHz
  VCXO:122.88MHz
  PFD (PLL1):1.024MHz
  环路带宽:330Hz
  相位余量:70

此致,

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaede,

    1)设置抑制EN=0不会自动关闭其他位,只是不允许执行抑制功能
    2)由于上述原因,如果您只对所有其他位等于1的位执行Holdover EN=0,它们仍在尝试操作。

    如果您完全关闭了保持功能,并且所有这些位都等于0,那么您看不到锁就会关闭吗?

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian Wang,

    感谢您的支持。
    正如您所说,它很有效。
    我会将此答案告诉我的客户。

    此致,

    Kaede Kudo