This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:具有MAOC-0.9265万的VCO调谐范围

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2595, LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/640936/lmx2492evm-vco-tuning-range-with-maoc-009265

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2492LMX2595

尊敬的TI支持人员:

我打算从LMX2595切换至LMX2492,以获得更高的校准自由啁啾/斜面,用于具有200 A 400 MHz扫描的线性FMCW应用。

我们需要在8600至9800 MHz的频率范围内工作。

问题,新MACOM VCO模式MAOC-0.9265万的预期调整是什么。

指定的MACOM数据表;9,4至10,8 GHz,VT约 为1,8 V至7,5,

但是,我假设使用LMX2492EVM进行的调节为0至2.5伏

我的假设是正确的,我们可能会从MACOM VCO中获得大约8600至9700 MHz。

感谢您的关注

Bert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bert,您好!

    LMX2492EVM使用5V电源运行。 车载VCO和LMX2492的充油泵电源引脚以5V工作。 因此,EVM支持5V VTune电压,因此您应该能够从电路板获得10GHz输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel您好,感谢您的支持回答。
    我进一步调查了CP电压范围,以确保我们获得所需的频率范围(8600至9800 MHz范围内)。 LMX2492EVM SAis的数据表(位于第7页和7.8 :典型特性)。 "在VCP电压为0.3 V时,CP电压为0.5至2.8 V,在VCP电压为5 V时,CP电压为0.5至4.5 V。因此,如果我们查看MACOM数据表,至少我们会发现,在5 V VCP时,VCO的调谐范围为8,8 GHz至9,8 GHz 您能否确认我们的典型假设? 所以我们可以在荷兰Mouser下单。
    此致
    Bert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bert,您好!

    我测量了三块板,可以锁定到8700MHz到9800MHz。 VTune电压介于0.127V和3.356V之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Noel,

    超级,这回答了我的问题非常感谢,
    Bert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel:  

    询问如何订购SNAU160E。

    MACOM的新VCO (MAOC-0.9265万)似乎由TI于2017年10月在采用SNAU160E的LMX2492EVM主板上实施,这是否正确?

    较旧的SNAU160D似乎在LMX2492EVM板上填充了MPD VCO。 MPD VCO的频率高于Macom VCO,因此不是很适合我们的应用。

    我们更喜欢Macom VCO。

    我们在荷兰的Mouser发布了订单,Mouser声称有7件商品库存,但其生产数据为2017年9月。

    如何确保我们在安装了MACOM VCO的情况下获得LMX2492EVM (SNAU160E 2017年10月)。

    谢谢,祝你度过一个愉快的周末

    Bert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bert,您好!

    我们在EVM中使用了新的VCO,因为旧的VCO已过时。 因此,TI.com中提供的所有EVM现在都使用Macom VCO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel:

    我们最终收到了第一个LMX2492EVM版本E,我们测量了调谐电压作为Freq. Out的功能。

    Resukts:采用Macom VCO的LMX2492EVM的工作频率为8550 MHz至9950 MHz。

    VTune是用于8700 MHz 0320 V和9800 3848 volt的。 感谢您的测试和支持。

    K R

    Bert