主题中讨论的其他部件:LMX2492, LMX2595,
尊敬的TI支持人员:
我打算从LMX2595切换至LMX2492,以获得更高的校准自由啁啾/斜面,用于具有200 A 400 MHz扫描的线性FMCW应用。
我们需要在8600至9800 MHz的频率范围内工作。
问题,新MACOM VCO模式MAOC-0.9265万的预期调整是什么。
指定的MACOM数据表;9,4至10,8 GHz,VT约 为1,8 V至7,5,
但是,我假设使用LMX2492EVM进行的调节为0至2.5伏。
我的假设是正确的,我们可能会从MACOM VCO中获得大约8600至9700 MHz。
感谢您的关注
Bert