This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582 1.8V IO支持

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/643249/lmx2582-lmx2582-1-8v-io-support

部件号:LMX2582

专家,您好:

由于 FPGA中3.3V IO的资源有限,我们正在尝试与具有1.8V IO的LMX2582接口。

对于LMX2582的数字输入信号,我认为我们需要确保 FPGA的最小VOH数>1.4V,最大VOL数<0.4V。

对于LMX2582的数字输出信号,我可以使用10K系列电阻器和12K分流电阻器等电阻分压器将3.3V IO向下除至1.8V,还可以检查FPGA的输入规格。

 您是否能帮助您仔细检查是否有任何与此相关的问题?

非常感谢您的推广帮助!

纱线,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yarn,

    正确。 对于分压器,如果速度较高,请考虑使用较小的电阻值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel:
    非常感谢您的及时帮助。 是的,我会记住SPI速度,以查看是否需要降低电阻器对值。
    纱线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel:

    我还有一个关于将数字输出从LMX2582连接到FPGA 1.8V GPIO的问题吗? 数据表显示Vcc-0.4V的VOH的典型值。 我们是否有最小值? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yarn,

    我认为数据表不正确,Vcc-0.4V应为最小VOH电压,这是我们通常指定VOH的方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel:

    理解。 这很有道理。 感谢您的提示帮助。

    纱线